我们今天能为您提供什么帮助?

PSO2020 如何配置OPC UA Client

问题描述:
PSO2020 如何配置OPC UA Client

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

使用PSO Studio – 拓扑 – I/O 设备 – 快速向导创建OPC UA device,具体步骤参考附件。



附件
PSO2020 如何配置OPC UA Client_20211015074013.pdf