我们今天能为您提供什么帮助?

PSO2020 通过 Easergy P3U30 自带的Modbus 驱动遥控

问题描述:
PSO2020R2 通过 Easergy P3U30 自带的Modbus 驱动遥控

所属产品线:
电力监控系统PO

应用环境:
PSO2020R2, Easergy P3U30 固件版本: V30.203

解决方法:

1. 首先用第3方Modbus测试工具测试遥控功能

2. 第1步测试成功后在PSO中用变量Obj_GGIO\SPCSO1\ctVal进行单点遥控测试。

具体步骤参考附件。



附件
PSO2020 通过 Easergy P3U30 自带的Modbus驱动遥控_20211015093026.pdf