我们今天能为您提供什么帮助?

PME2020 OPC 客户端报错 '未能加载文件或程序集'OpcRcw.Ae'

问题描述:
在Management Console 中更新OPC 服务器后,用PME 自带的OPC 客户端连接OPC 服务器时报此错误

所属产品线:
电能管理系统PME

应用环境:
PME9.0 | Windows Server 2012R2

原因:
OpcRcw.xx文件损坏

解决方法:

重新运行PME安装包下的OPC core components "setup.exe"来代替损坏的'OpcRcw.xx' 文件, 参考如下路径查找此程序

[Power Monitoring Expert Installation Folder]\setup\SetupSupport\OPC'



附件
PME2020 OPC客户端报错 '未能加载文件或程序集'OpcRcw.Ae'_20210922172222.pdf