我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PME9.0 安装时提示‘设置检测到待处理的重新启动’
问题描述:
PME9.0 安装时提示‘设置检测到待处理的重新启动’,无法继续进行安装

所属产品线:
电能管理系统PME

应用环境:
PME9.0 | Windows Server 2012R2

原因:
系统注册表中PendingFileRenameOperations被其他程序占用

解决方法:

Win+R 打开运行命令, 输入regedit 打开注册表,删除HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager下的PendingFileRenameOperations后重启服务器,重新安装PME,具体步骤见附件。



附件
PME9.0 安装时提示‘设置检测到待处理的重新启动’_20210922164834.pdf