我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PME8.2 CU3 CL110 TH110 驱动安装报错
问题描述:
PME8.2 CU3 CL110 TH110 驱动安装报错 'Error Failed to add device types to database. Installation cannot continue'

所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

使用Microsoft SQL Server Management Studio 到 ION_Network 下的表dbo.DeviceType中添加相关信息。

具体步骤详见附件。



附件
PME8.2 CU3 CL110 TH110 驱动安装报错_20211014221141.pdf