我们今天能为您提供什么帮助?

PME2020 如何在Vista 中修改设置寄存器

问题描述:
通常情况下只需要在画面中显示输出寄存器的值,如果需要在画面中对一些设定值(设置寄存器)进行修改应如果实现?

所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

编辑链接时先按住Ctrl 和Alt 键再点击编辑链接按钮,选择要连接的节点,并输入设置寄存器的ION handle,具体步骤参考附件。



附件
PME2020 如何在Vista中修改设置寄存器_20211014224219.pdf