我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PME2020 Web报错-Http error 503
问题描述:
PME2020 打开Web Application 时报错:“HTTP Error 503. The service is unavailable”

所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

打开控制面板\所有控制面板项\管理工具\Internet Information Services (IIS)管理器

进入应用程序池,启动已停止的Application Modules AppPool。

具体步骤参考附件。



附件
PME2020 Web报错-Http error 503_20211014225514.pdf