Video:SMT机型插座组介绍
本视频主要介绍SMT机型输出插座组,步骤如下:
我们以这台SMT2200RMI2U为例,可以看到它的背面总共有9个输出插座.其中Group1这4个是受控插座,其余5个我们可以认为是主输出插座;
当我们控制UPS开启或关闭时,所有插座全部都会开启或关闭,
而当我们单独控制Group1开启或关闭时,主输出插座不会受到影响,
接下来我们看看在显示屏上怎样做具体的操作:
在主界面中进入control控制,可以看到有一个UPS control,还有一个Group1 control;
那我们点进去看看;
这里如果我们选择UPS control OFF,那么整个UPS的输出会全部关闭,包括主插座和受控插座,
如果我们选择Group1 OFF,那么4个受控插座会关闭,但是主输出插座是不会受到影响的;
我们再来看看configuration配置界面:
在配置中Main Group就是整个UPS的输出,而Group1就是4个受控插座;
我们可以分别来为它们做一些个性化的配置;
我们可以设置他们的接通延迟,断开延迟,重启前必须保持断开的时间,UPS在接通前必须保持可用的电池运行时间;
同样在Group1中也是有这些接通断开的设置的;
需要注意的是,如果我们在这里设置了Main Group 和Group 1的开关机延迟,那么Group1的开机延迟是在Main Group开启后开始计算,而Main Group的关闭延迟,则是在Group1关闭后开始计算;
简单的说,就是UPS会保证在开机时Main Group优先接通,随后Group 1接通;
而在关机时,Group 1优先断开,随后Main Group断开;
那在Group1的设置中,还有一些功能是默认关闭的;
例如这个loadshed on batter,是指当UPS切换到电池供电多长时间后时,UPS会主动断开受控插座组的电源,以保证主插座的运行时间;
而这个loadshed on runtime则是指当电池的剩余运行时间小于多少后,UPS会主动断开受控插座组的电源,以保证主插座的运行时间;
所以呢,请大家尽量将一些不那么重要的负载接在受控插座上,而将一些关键性的负载接在主输出插座上。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。