我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SPM6K制定开关机计划以及负载关机提醒的软件操作方式

问题描述:
SPM6K制定开关机计划以及负载关机提醒的软件操作方式

所属产品线:
SP

解决方法:

本视频主要介绍SPM6K制定开关机计划以及负载关机提醒的软件操作。步骤如下:

首先通过232串口线将UPS与电脑相连,打开监控软件,右上角显示当前监控者身份为观察者,我们点击登录,将“administrator”输入密码框中,然后点击登录;

此时显示身份为管理员;在软件最左边会显示UPS相关信息;

点击计划,开关机计划进入,在此页面可以进行开关机计划的制定,首先选择UPS,勾选对应的UPS;

在计划周期中有3个选项可选,单次,每日,每周,我们以单次为例,点击单次,在关机于和开机于中设置所需要的时间,设置好时间后,UPS将按照设置的时间执行开关机;

如需负载关机提醒功能,则勾选“负载关机提醒”,可以对关机提前报警时间和报警间隔时间进行自定义,如关机提前报警时间设定为30秒,报警间隔时间设定为10秒,

则会每10秒进行一次报警,负载将在30秒后关机,关机后UPS也将关机;

以上时间设置好后,点击添加,会显示添加成功,点击确认,我们会在左边的项目栏中看到刚才制定的开关机计划项,此时我们设置完成。