Video:Galaxy VX系列如何配置IP地址和modbus通讯参数
问题描述:
Galaxy VX通过显示屏配置IP地址和modbus通讯参数所属产品线:
Galaxy VX解决方法:
本视频主要介绍Galaxy VX系列如何配置IP地址和modbus通讯参数。步骤如下:
在显示屏的主屏幕上,选择配置> 网络>显示
配置以下设置:
选择IPv4 然后选择地址模式(有手动、DHCP或BOOTP三种模式)。
一般选择手动模式,手动输入需要的IP地址,子网掩码,网关;
最后点击OK保存,提示已经完成更改 ,选择是 将会重启网络接口。
回到显示屏的配置页面> Modbus >显示页面
配置Modbus,有两种modbus访问方式,启用串行访问或TCP 访问模式,
选择需要的通讯方式并添加所需的modbus 参数即可。
是否有帮助?