我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SFPCBE1002软件安装方法介绍

问题描述:
SFPCBE1002软件安装方法介绍

所属产品线:
PowerChute商业版 PCBE

解决方法:

本视频主要介绍SFPCBE1002软件安装方法。步骤如下:

我们首先用USB线或者RS232串口线将UPS和电脑连接

SMC型号的UPS背面有两种接口,一种是方形的USB接口,另一种是类似网口的接口

SMC机型会带两种线缆,这两个接口选一个接口使用就可以

SMT型号的UPS背面接口和SMC型号的接口一致,也是会带两根线

SUA型号的UPS背后也有两组接口,一种是方形的USB接口,另一种是RS232 DB9

SURT型号的UPS背后只有RS232 DB9接口

我们用原厂通信线将UPS和电脑连接起来,需要特别提醒,一定要用原厂串口线,不用原厂线连接会导致UPS关机

连好通讯线后我们可以在电脑设备管理器里看到会出来一个COM口

我们把通信线拔掉此COM口会消失,重新插上COM口又会出来

我们将通信线和UPS连接好

我们登陆我们的官网www.apc.com

搜索软件的型号SFPCBE1002

点击右上角的下载按钮

我们选择Windows版本

下载完成后我们开始安装

点击 “下一步”

选择“是”

选择安装目录,一般用默认的目录,选择“是”

我们可以选择是否自动搜索端口,在这里我们选择“否”

我们选择UPS的系列,例如SURT、SMT、SMC、SUA等

我们选择相应的端口COM8

填写相应的用户名和密码,用户名和密码需要按照此页面提示的要求设置

点击下一步即可开始安装

安装好后我们在开始菜单里找到powerchute的文件夹

点击浏览器的图标

输入用户名和密码

即可进入PCBE的web界面