Video:SFPCBE1002软件设置UPS自动关机方法介绍
问题描述:
SFPCBE1002软件设置UPS自动关机方法介绍所属产品线:
PowerChute商业版 PCBE解决方法:
本视频主要介绍SFPCBE1002软件设置UPS自动关机方法。步骤如下:
我们在开始菜单里找到powerchute的文件夹
点击浏览器的图标
输入用户名和密码
进入PCBE的web界面
依次点击 关闭-关机设置,我们可以进到关机设置界面
停电设置里有四个选项
选择“立即”表示UPS输入市电停电后UPS立即关闭电脑
选择“UPS处于电池模式下之后”表示UPS输入市电停电后延时一段时间开始关闭电脑
选择“运行时间限制”表示UPS输入市电停电后电池电量剩余一定延时时间后开始关闭电脑
下面的操作系统关闭时间是指UPS发送给电脑关机信号后留给电脑的关机时间,此时间到了之后UPS会开始关机
我们选择“UPS处于电池模式下之后”300秒开始关闭电脑
设置好后点击应用,自动关机设置就设置完毕
是否有帮助?