Video:Galaxy VX系列如何设置电池自动测试
问题描述:
Galaxy VX系列设置电池自动测试所属产品线:
Galaxy VX解决方法:
本视频主要介绍Galaxy VX系列如何配置电池自动测试参数。步骤如下:
在显示屏的主屏幕上,选择配置> 电池> 常规菜单可以查看当前配置的电池组数和电池容量。
回到电池> 测试菜单页面
设置用于电池自动测试的首选设置:
a. 选择电池测试的周期。
b. 选择一天中开始测试的时间,然后按确定。
c. 选择一周中开始测试的时间,然后按确定。
3. 完成所有设置后,点击确定以保存设置。
注: 频繁运行电池测试可能会降低电池寿命,请根据现场用电环境选择合适的电池自检测试计划设置
是否有帮助?