Video:Easy Cooling Row系列空调查看各部件运行时间及清零
问题描述:
Easy Cooling Row系列空调查看各部件运行时间及清零所属产品线:
InRow解决方法:
本视频主要介绍Easy Cooling Row系列空调显示屏菜单中查看各部件运行时间及清零。步骤如下:
点击主菜单标识,在主菜单中选择运行,然后选择运行时间,即可查看机组、风机、过滤网、电加热、加湿器等部件的运行时间,如后续更换某一部件(例如:风机)后需要将该部件运行时间清零,可以在主界面点击主菜单标识,随后点击设置,再点击服务,在弹出的对话框界面点击OK,使用Tuner软件根据登录账号生成登录密码(注意:该步骤仅限施耐德现场服务工程师或400技术支持工程师完成),在显示屏输入登录密码后点击OK进入服务菜单,在服务菜单中点击单机设置,再点击运行时间清零,选择风机运行时间清零,点击OK,弹出“成功”的对话框,此时风机运行时间已成功清零,参照前面的步骤进入运行时间菜单验证,发现风机运行时间显示为0,最后选择主菜单标识,返回主菜单界面。
是否有帮助?