Video:Easy Cooling Row系列空调设置屏幕亮度及熄屏时间
问题描述:
Easy Cooling Row系列空调设置屏幕亮度及熄屏时间所属产品线:
InRow解决方法:
本视频主要介绍Easy Cooling Row系列空调显示屏菜单中设置屏幕亮度及熄屏时间。步骤如下:
点击主菜单标识,在主菜单中选择设置,然后选择用户,再选择显示,在显示选项中点击左侧方框设置屏亮度值(屏亮度值设置范围为0-30),设置完成后点击OK确认,值越大亮度越高,随后在背光节能时间选项中点击右侧方框设置时间,设置完成后点击OK确认,该时间即为熄屏时间,最后选择主菜单标识,返回主菜单界面。
是否有帮助?