我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EASY COOLING空调如何修改用户密码

问题描述:
EASY COOLING空调屏幕修改用户密码

所属产品线:
InRow

解决方法:

本视频主要介绍EASY COOLING空调如何修改用户密码。步骤如下:

首先点击HOME按键进入主菜单,然后点击登陆,输入密码,默认密码为0000,然后点击左上角子菜单退回主菜单界面,点击设置,选择用户,选择密码修改,在此界面输入原密码和新密码,然后点击OK即可。