Video:SMT 开机操作介绍
问题描述:
SMT 开机操作介绍所属产品线:
Smart SMT解决方法:
本视频主要介绍SMT3000RMI2U-CH开机操作。步骤如下:
首先连接UPS内置电池插头,盖上前面盖板;
接上输入市电,按下UPS前面板上的开关按钮开启UPS,可以看到在线模式指示灯亮起;
按ESC按键进入菜单选项界面,向下找到configuration配置选项,依次可以设置:
语言,本地供电质量,菜单类型,声音警报,屏幕显示,转换灵敏度,低压转换点,高压转换点;
低电量警报阈值,自检周期,电池安装日期,重置电能表,以及进入设置向导;
选择YES后可以按任意键开始设置语言,本地供电质量,菜单类型。
继续设置向导后面的配置选项,可以设置的选项有:
重置为出厂默认设置,Modbus通讯,配置主插座组以及开关插座组;
按回车进入后依次可以设置接通延迟,断开延迟,重新启动持续时间,输出打开前最少电池运行时间;
启用/禁用电池模式下断开开关插座组的电源,
启用/禁用当电池剩余运行时间少于指定值时断开开关插座组
以及在配置开关插座组中的启用/禁用出现过载时立即断开开关插座组。
是否有帮助?