Video:SMC 开机操作介绍
问题描述:
SMC 开机操作介绍所属产品线:
Smart SMC解决方法:
本视频主要介绍SMC3000RMI2U-CH开机操作。步骤如下:
首先连接UPS内置电池插头,盖上前面盖板,连接输入市电,可以看到当前输入电压显示236V;
按下开关机按键,可以看到在线运行的图标以及指示灯点亮,
通过按显示按键可以分别看到:转电池事件数量,预估放电时间,负载量以及百分比,
输出电流,输出电压,输出频率,输入电压等参数;
通过按静音按键可以禁用/启用声音报警;
同时按住静音和显示按键2s可以进入配置模式,依次可以设置:
自检:设为1时,可以触发自检;
灵敏度设置,有高中低三个选项,LCD显示屏调光器,有始终开启和自动变暗两个选项;
绿色模式,设为1时可以启用,以及清空事件计数器功能。
同时按住静音和显示按键2s可以退出配置模式。
是否有帮助?