Video:PCNS441版本的安装和自动关机设置
本视频主要介绍在Windows10上安装PowerChute Network Shutedown4.4.1及自动关机的设置。步骤如下:
1.1 首先打开下载好的PCNS4.4.1版本的安装文件,找到Setup-x64.exe文件,双击该文件进行安装;
1.2 根据安装指引点击下一步;
1.3 在是否接受dick条款提示处点击“同意”;
1.4 在选择安装类型处,由于此次是安装在Windows10上的笔记本上,选择不启动虚拟化支持,并点击“下一步”;
1.5 在选择安装目录后点击下一步;
1.6 再根据安装指引点击安装;
1.7 在出现提示需要在防火墙中打开TCP/UDP端口以允许与网卡进行通讯时选择“是”;
1.8 在安装完成后点击“完成”;
2.1 在监控软件安装完成后后自动打开PCNS的配置界面,在出现提示“您的连接不是私密连接时”点击“继续前往”即可;
2.2 在出现配置界面时,点击“下一步”;
2.3 在客户体验改善计划界面,点击“下一步”;
2.4 在网络配置选择时,选择“IPV4”后点击“下一步”;
2.5 在IP地址的选择页面的下拉框中选择一个正确的IP地址后点击“下一步”;
2.6 根据现场实际UPS的配置方式,选择符合的UPS配置后,点击“下一步”;
2.7 在安全性设置的页面,填写用户名,密码和验证短语,但是需要注意,用户名必须和网卡的用户名一致,密码则不能和网卡的密码一致且长度必须为8-128个字符,验证短语需和网络管理卡上的验证短语设置保持一致;
网卡上的验证短语在configuration中的shutdown处即可查看,也可以用默认的验证短语,在网卡web界面点击“help”,在文档中可查看到默认的验证短语“admin user phrase”;
在设置完后点击“下一步”;
2.8 在设置界面中,协议方式可以选http或者https,默认的端口好分别为80和443,IP地址为网卡的IP地址,设置完成后点击“下一步”;
2.9 再确认设置的信息无误后,点击“应用”
2.10 在监控软件使用网卡注册成功后,点击“下一步”;
2.11 再根据实际需求选择是否需要在关闭负载后关闭UPS,选择后点击“下一步”;
2.12 点击“完成”,即完成了PCNS的安装;
3.1 在PCNS界面上的“Configure Events”处根据现场需求设置哪些情况下需要设置自动关机。
如:市电断电后需要自动关机,则在“UPS On Battery”的“Shutedown”处将“Enable Shutedown”勾选,并根据现场的实际需求设置延时时间,点击“应用”,即完成了市电断电后设备的自动关机设置。
是否有帮助?