Video:SP监控软件的安装和自动关机设置
本视频主要介绍在Windows10上安装SP的监控软件及自动关机的设置。步骤如下:
1.1 首先打开下载好的SP监控软件的安装文件,找到installAPC_UPS_software_Windows的应用文件,双击该文件进行安装;
1.2 在安装准备完成后根据安装介绍点击下一步;
1.3 在选择安装目录后点击下一步;
1.4 在选择选择快捷方式的文件夹后点击“下一步”;
1.5 在查看安装的相关信息无误后点击“安装”;
1.6 在设备驱动程序安装向导界面点击“下一步”;
1.7 在设备驱动程序安装向导安装完成后点击“完成”;
1.8 在软件安装完成后点击“完成”;即完成了监控软件的安装
2.1 找到ShutdownWizardInstall_Windows的应用文件,双击该文件进行安装;
2.2 在安装关机插件向导的安装介绍点击下一步;
2.3 在选择安装目录后点击下一步;
2.4 在选择选择快捷方式的文件夹后点击“安装”;
2.5 在安装完成后的界面点击“完成”;即完成了关机插件的安装
3.1 找到SP的监控软件的快捷方式,双击打开监控软件;
3.2 需要登入,则在登入密码处登录默认的密码,默认的登入密码是administrator,在监控界面点击语音,将语言改为中文;
3.3 在监控界面找在配置中找到负载设置;
3.4 在负载设置的界面点击添加负载,在负载IP处添加负载的IP地址,在网卡物理地址处添加负载设备的物理地址,在接受计划关机处将其勾选,并勾选需要关联的UPS;
3.5如需在市电断电后对负载进行自动关机设置,则在电力事件响应方式处选择对应的协议和UPS后单击一下UPS输入市电异常这一事件该事件,则在监控软件的右侧
可以对该事件进行相关设置,勾选负载关机这一项后根据实际的需要来设置关机等待时间,在设置完成后点击应用,在提示修改完成后点击“确定”
即完成了自动关机的设置
3.6 在断电触发关机命令后,监控界面会出现“输入市电异常,系统将在**时间后关闭”,在到达设置时间后设备将会自动关机。
是否有帮助?