我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1G接触器如何复位磨损诊断指示?
问题描述:
LC1G接触器如何复位磨损诊断指示?

所属产品线:
接触器和保护继电器; TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

LC1G接触器在更换主触头(分断单元)时,需要3极一起换,不然无法计算主触头磨损程度。更换完主触头,需要复位磨损诊断指示。

具体如下图:将开关的位置(从A切换到B,或者从B切换到A),然后给线圈A1-A2通电,接触器进入复位状态,诊断 LED 闪烁且接触器保持断开状态,10 秒后接触器闭合,复位完成。

LC1G高级版的接触器还可以加远程诊断模块(LA9GRD01或者LA9GRD10),通过远程诊断模块上的RESET键复位磨损诊断指示。

具体如下图: 更换了开关模块之后,请将复位按钮置于左侧,然后给线圈A1-A2通电,接触器进入复位状态,诊断 LED 闪烁且接触器保持断开状态,10 秒后接触器闭合,复位完成。磨损检测完成后,将复位按钮位于右侧。

LED闪烁状态如下: