我们今天能为您提供什么帮助?

XB2BVM*LC和XB2BVQ*LC的额定电压极限范围是多少?

问题描述:
XB2BVM*LC和XB2BVQ*LC的额定电压极限范围是多少?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

XB2指示灯的电压波动范围是0.8—1.1Us;

XB2BVM*LC额定电压为交流220—230V,电压极限是0.8*220—1.1*230V;

XB2BVQ*LC额定电压为交流380V—400V,电压极限是0.8*380—1.1*400V。