我们今天能为您提供什么帮助?

变频器的直流母线电压是多少?

问题描述:
变频器的直流母线电压是多少?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

变频器的直流母线电压一般是电源电压的√2倍左右,常见的几种电源电压对应的变频器直流母线电压数值如下表所示:

电源电压

变频器直流母线电压

220~240VM2M3

310~340V

380~480VN4

530~680V

500~690VY6

700~980V

注意:当供电电压偏低时直流母线电压会对应降低,当电机处于发电状态时直流母线电压会上升。