我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]常用变频器中哪些可以实现电机参数切换功能?
问题描述:
常用变频器中哪些可以实现电机参数切换功能?

所属产品线:
ATV12变频器; ATV310A变频器; ATV320变频器; ATV340变频器; ATV212变频器; ATV71变频器; ATV610变频器; ATV御程系列ATV600变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

常用变频器中可以实现电机参数切换功能的有:ATV930、ATV950、ATV340、ATV320、ATV212、ATV71;没有电机参数切换功能的有ATV610、ATV630、ATV650、ATV12、ATV310*A。