我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22软起动器通过Modbus通讯,如何读取实时故障?

问题描述:
ATS22软起动器通过Modbus通讯,如何读取实时故障?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

ATS22软起动器通过Modbus通讯时,可以通过状态字10#256的bit2来判断软起是否有故障,如果bit2为1,再读10#282,此时,10#282里的故障就是实时故障,如果bit2为0,10#282里的故障就是最近一次故障。故障代码如下图所示: