我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630变频器、ATV930变频器是否能查看电机转速?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0变频器、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器是否能查看电机转速?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630变频器、ATV930变频器能查看电机转速,在[显示] [电机参数][电机速度] 中查看,注意此参数显示出无电机滑差估计的转子速度。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。