我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器如何通过Modbus通讯读取STOA,STOB的状态?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何通过Modbus通讯读取STOA,STOB的状态?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器modbus通讯时,可以通过读取寄存器 STOF:15323(16#3BDB)来读取STOA,STOB的状态。其中:Bit0:STOA 反馈状态 ;Bit1:STOB 反馈状态。

如果 STOF等于十进制3,则表示 STOA 和 STOB 上电:

如果 STOF等于十进制2,则表示仅对 STOB 供电:

如果 STOF等于十进制1,则表示仅对 STOA 供电:

如果 STOF 等于十进制0,则表示STOA和STOB均没有供电。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。