我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630和ATV930变频器如何设置和取消密码?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0和ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何设置和取消密码?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630和ATV930设置密码步骤:进入8.2[我的偏好] [密码],找到[密码] PWd,设置6位的密码,按OK键确认,出现"密码会被新密码更新"的提示信息,再按OK键确认,密码就设置成功了,这时[密码状态] PSSt会变成“密码被锁定”LOC。

ATV630和ATV930取消密码步骤:进入8.2[我的偏好] [密码],找到[密码] PWd,先输入正确密码并按OK键确认,[密码状态] PSSt 会变成 [密码解锁] UL,然后在[密码]PWd中输入000000,按OK键确认,出现“密码会被新密码更新”的提示信息,再按OK键确认,密码就被取消了,这时[密码状态] PSSt会变成“未指定密码”no。

备注:

1、密码可设置为6位的数字、字母或字符。

2、要锁定变频器,请设置6位密码;要解锁变频器,必须输入密码,输入正确密码后,将立即解锁变频器且 [密码状态] PSSt 会变为 [密码解锁] UL,下次打开变频器时,将再次锁定访问权限;要修改或者取消密码,需先解锁变频器。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。