我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器如何通过通讯判断是否通过“LOCAL/REMOTE”按键切到了本地?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何通过通讯判断是否通过“LOCAL/REMOTE”按键切到了本地?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930变频器可以通过通讯读取寄存器15980(16#3E6C) 的值来判断变频器是否点击了“LOCAL/REMOTE”按键。

当该寄存器的bit2=1时,表示变频器通过LOCAL/REMOTE按键切换到了LOCAL模式。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。