我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630,ATV930系列变频器如何设置日期和时间?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0系列变频器如何设置日期和时间?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930系列变频器的时间和日期设置路径如下:

[我的偏好]->[日期/时间设置],进入后设置具体的时间和日期即可。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。