我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的电机额定转矩如何设置到6553.5Nm以上?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的电机额定转矩如何设置到6553.5Nm以上?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:
ATV630和ATV930变频器参数表内电机额定转矩最大只能到6553.5Nm,如果电机额定转矩大于这个值,如何设置?
ATV630从V3.3IEXX版本起固件里添加了转矩标定的参数;
ATV930从V2.3IEXX版本起固件里添加了转矩标定的参数;
举例:设置为1,就可以到65535nm了。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。