我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器报STF是什么故障?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器报STF是什么故障?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器报STF是电机堵转错误。

可能原因:堵转监测功能检测到了一个错误。

在以下条件下将触发电机堵转错误 STF :

1,输出频率小于【堵转频率 STP3】

2,输出电流大于【堵转电流 STP2】

3,时间长于堵转时间【堵转最大时间 STP1】

解决措施:

1,查找电机是否机械卡死。

2,查找电机出现过载的可能原因。

3,检查监控功能的设置。

清除错误代码:

在错误原因消除后,该检测错误可以通过【故障自动复位 ATR】或手动【故障复位分配 RSF】参数来清除。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。