我们今天能为您提供什么帮助?

PM5000,PM2225C,PM5350P时钟-测量仪时间-格林尼治时间与本地有什么区别?

问题描述:
PM5000,PM2225C,PM5350P时钟-测量仪时间-格林尼治时间与本地有什么区别?

所属产品线:
PM5000; PM2000; PM5350P; PM5350

解决方法:

时钟-测量仪时间内的“格林尼治时间”就是我们通俗意义上的世界时,当选为“本地”时,此时多出了“时区偏差(小时)”的选项,以北京时为例,时区偏差为+8小时。值得注意的是,无论时钟-测量仪时间选择“格林尼治时间”还是“本地”,时钟-时间选项内的设置的时间都是世界时,当时钟-测量仪时间-设置为“本地”时,仪表时间会自动在世界时基础上+8小时时差后显示。