我们今天能为您提供什么帮助?

PM2125C和PM2225C带模拟量输入和输出的仪表,其AI和AO是否可以配置为模拟电压量(0-10V)?

问题描述:
PM2125C和PM2225C带模拟量输入和输出的仪表,其AI和AO是否可以配置为模拟电压量(0-10V)?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

不能,PM2125C和PM2225C带模拟量输入和输出的仪表,其AI和AO的量仅能是模拟电流量。具体参考下面截图配置和手册说明: