我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM2000系列测量仪表PT二次侧可以设定成哪些值?
问题描述:
PM2000系列测量仪表PT二次侧可以设定成哪些值?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

PM2105仪表电压互感器二次侧可以设定为:100V、110V、115V、120V、415V。

PM2125和PM2225仪表电压互感器二次侧可以设定为:100V、110V、115V、120V。