我们今天能为您提供什么帮助?

PM2125C2AI2AO模拟量输出关联方法?

问题描述:
PM2000 AO 模拟量 输出 关联

所属产品线:
PM2000

解决方法:

此款表计模拟量输出能配置电流、电压、功率、功率因数、频率。如图1

只能用IONSETUP来配置,方法如下:

1.打开IONSETUP,正确连接仪表,如图2

2.双击I/O Setup,如图3

3.选择Analog Output AO1或者AO1,如图4

4.在Reference列表选择想要配置的参数,勾选Enable,如图5

5.在Current项目下填写Lowerlimit下限值和Upperlimit上限值,如图6

6.点击OK,下一步点击Send即可

图1                                                        图2

图3                                                图4

图5                                                           图6