我们今天能为您提供什么帮助?

PM2125C、PM2225C的功率因数寄存器的读数为小于-1或大于+1是什么情况?

问题描述:
PM2125C、PM2225C的功率因数寄存器的读数为小于-1或大于+1是什么情况?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

寄存器读数在-1和+1之间,则为真实的功率因数。
寄存器读数不在-1和+1之间,则需要:
PF寄存器范围-2至-1,用-2减去此读数。
PF寄存器范围+1至+2,用2减去此读数。