我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM2125C如何预置电能?
问题描述:
PM2125C如何预置电能?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

PM2125C可以使用 ION Setup 配置预设电能值

1. 启动 ION Setup。

2. 连接到您的测量仪。

3. 打开Preset Energy屏幕。

4. 需要单击Edit以配置Setup参数。

5. 从列表中为每个参数设置Preset Energy值。