我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
带模拟量输出的PM2225C,能否在表头侧的设置菜单里面打开或者关闭模拟量输出功能?
问题描述:
带模拟量输出的PM2225C,能否在表头侧的设置菜单里面打开或者关闭模拟量输出功能?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

带模拟量输出的PM2225C,不能在表头侧的设置菜单里面打开或者关闭模拟量输出功能,可以通过ION SETUP软件,在I/O Setup菜单里面,Enabled选项里面选择即可。