我们今天能为您提供什么帮助?

DM6200H如何设置CT变比?

问题描述:
DM6200H如何设置CT变比?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

1. 从主页中,使用向上或向下按钮导航至 Maintain。

2. 按确定。

3. 使用向上或向下按钮导航至 Set。

4. 按确定。

5. 输入密码。默认密码为 0000。

6. 按确定进入 Setup。

7. 使用向上或向下按钮找到CT.PR,按确定进入设置CT一次电流(设置范围为1A~32760A,默认为100A)。闪烁显示选择参数中需要设置的数字、数值或小数点。使用向上或向下按钮增加或减少数字值,移动小数点或从预编程列表中选择数值。编辑设置参数中的按钮功能如图所示:

8. 使用向上或向下按钮找到CT.SE,按确定进入设置CT二次电流,设置范围为1A或5A,默认为5A,设置方法同上。

9. 做出所需的更改后按确定,按向左按钮,按是保存设置。注: 选择否退出设置模式而不保存任何设置。