我们今天能为您提供什么帮助?

DM6200H显示的小数点与数量级的调整规则是什么?

问题描述:
DM6200H显示的小数点与数量级的调整规则是什么?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

千兆(M+K)、兆(M)、千(K) 和小数点调整,如下表所示,

RMS 读数 指示符
小于0.001 K,M 关闭,显示0.000
小于9999 K,M 关闭
大于9999 K 点亮,M 关闭
大于9999K M 点亮,K 关闭
大于9999M 千兆(K+M 指示符点亮)
最高9999G 千兆
大于9999G 显示HI