我们今天能为您提供什么帮助?

PM200系列停产可以用什么产品替换?

问题描述:
PM200系列停产可以用什么产品替换?

所属产品线:
PM200; PM2000

解决方法:

PM200系列主要有以下三种产品:

PM200MG:全电量测量、Max/Min、大屏幕液晶显示,LCD

PM200PMG:PM200全部功能、2个脉冲输出,LCD

PM210MG:PM200全部功能、Modbus/RS485通讯,LCD

均推荐用METSEPM2225C产品替换,

METSEPM2225C:全电量测量仪表,THD,Max/Min,2DI/2DO,Modbus/RS485通讯,LCD