FA420780
FA420780
我们今天能为您提供什么帮助?
DM6200H电流互感器设置值范围是多少?
问题描述:
DM6200H电流互感器设置值范围是多少?
所属产品线:
PM1000/DM6000
解决方法:
原边可调节范围为1A到32767A,次边为1A或5A
首次发布日期:
2021/11/19
修订日期:
2021/11/19
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
DM6200H
探索更多
范围:
DM6200H