我们今天能为您提供什么帮助?

DM2100系列仪表如何设置CT变比?

问题描述:
DM2100系列仪表如何设置CT变比?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

1、在测量显示模式下,同时按住▷键和Δ 键,即可进入设置模式,显示,该界面为密码界面,输入默认密码0000(利用▷键修改位数值,利用Δ 键移位),点击OK键进入设置界面。

2、点击OK键翻页到界面,该界面为CT变比值界面。点击Δ 键激活CT变比值设置,利用▷键编辑CT变比值位数值,点击Δ 键用于移位。设置完成后,点击OK键确定设置参数。CT变比的设置范围为0-599,设置范围0-500对应表示电流互感器一次侧额定值为5-5000A,501-599对应表示电流互感器一次侧额定值为1-99A,具体对应如下表。互感器二次侧电流值是出厂定制的,这里的设置与二次侧电流无关。

3、设置完成后,同时按住▷键和Δ 键进行储存设置参数并退出设置模式。

CT一次电流 0 1 2 ...... 500 501 502 ...... 599
对应的电流 5 10 20 ...... 5000 1 2 ...... 99