我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DM2350PLUS和DM2355仪表屏幕左侧的数字指示灯1和2作用是什么?
问题描述:
DM2350PLUS和DM2355仪表屏幕左侧的数字指示灯1和2作用是什么?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

DM2350PLUS和DM2355仪表具有2DI,屏幕左侧的数字指示灯1和2分别表示1、2路数字输入的开关量状态,当灯亮时表示相应的开关为合状态,当灯灭时表示相应的开关为分状态。