我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DM2300如何设置CT变比
问题描述:
DM2300如何设置CT变比

所属产品线:
DM2000

解决方法:

◆同时按下键和 OK 键,进入参数设置模式,显示SET,需输入密码,默认为0000,按 OK 键确认,进入设置界面。

◆设置界面可翻屏对不同参数进行设置,按 OK 键3下,翻到第4屏CT设置,

第一行显示Ct。

第二行显示5,表示CT二次侧为5A(不可更改)。

第三行显示的数值为CT一次侧额定电流值,范围5~5000A。

◆在当前页面按 Δ 键,可对参数进行编辑,设置好后按 OK 键,屏幕显示Y--N字样,选择Y进行保存即完成设置。