我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DM2350可以通过面板看到输入开关量状态吗?
问题描述:
DM2350可以通过面板看到输入开关量状态吗?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

DM2350是可以通过面板看到输入开关量状态的。

如下图所示:

左边显示的1 2分别表示第1,2路的开关量状态,当灯亮时表示相应的开关为合状态,当灯灭时表示相应的开关为分状态。