我们今天能为您提供什么帮助?

DM2000系列仪表的电压、电流和功率测量不准确的原因有哪些?

问题描述:
DM2000系列仪表的电压、电流和功率测量不准确的原因有哪些?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

当仪表的电压、电流读数与实际值不一致时,首先需要确保正确的电压和电流信号已经连接到仪表上,可以使用万用表来测量电压信号,必要的时候使用钳形表来测量测量电流信号;其次需检查接线方式及电压电流变比设置是否正确。在电压电流准确后,功率不准确需检查:电压电流接线对应是否是一致的;电流信号同名端是否是正确的。