我们今天能为您提供什么帮助?

DM2000系列仪表的时间显示错误是什么原因?

问题描述:
DM2000系列仪表的时间显示错误是什么原因?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

DM2000系列采用超级电容对RTC供电,超级电容在仪表断电情况下可以保持3~5RTC时钟正常工作,如果仪表断电时间过长,则超级电容由于电能用完,导致RTC不能正常工作,时间显示错误。仪表上电工作后,重新校准时间,RTC可正常计时。