DM2350N,DM2355N(S),DM2365N(S)如何复位电能、最小值/最大值、仪表运行时间和对继电器进行操作以及系统复位?
问题描述:
DM2350N,DM2355N(S),DM2365N(S)如何复位电能、最小值/最大值、仪表运行时间和对继电器进行操作以及系统复位?所属产品线:
DM2000解决方法:
1. 按住“Menu”按钮 3 秒,进入设置。
2. 按“向左”或“向上”按钮选择“opr”界面,按“确定”。
3. 输入密码。默认密码为 0001。
4. 按“确定”。
5. 按“向下”或“向上”按钮导航到清除数值所需的参数。
6. 做出所需的更改后按“确定”。
7. 按“Menu”按钮退出设置。
8. 按“是”保存设置并退出清除屏幕。
是否有帮助?